技术常见问答

询问问题

施耐德的功率因数控制器的电容器温度控制功能?

功率因数控制器有内部温度传感器检测温度,温度可在控制器上设置,可设置外部和内部温度,默认设置值为50摄氏度,仅在接通外部温度传感器时,才可显示外部温度。(外部温度传感器只有NRC12可加,订货号52452)当温度大于等于设定值-15摄氏度时,F1、F2节点将由常开变常闭,F1、F2是风扇控制节点,客户可以通过F1、F2接风扇,此时风扇启动降温;如果温度继续上升,达到设定值,A、B节点将输出报警信号。但是A、B节点是共用报警信号,无法区分报警类型,此时,可以查看控制器上的报警菜单,报警编码是9,如已安装外部温度传感器,仅对外部温度进行监视。如果打开控制器的报警切除功能,则在报警和延时期内,会暂时切断步组,此功能为默认选项。
 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?