技术常见问答

询问问题

ME4zrt电能表脉冲常数是什么意思?

 首先,更正一个样本错误:2010.3版及2011.9版 Multi 9样本资料,ME4zrt脉冲参数有误。如下图(红色框内)所示:

 

应该更改为:脉冲常数:(10/X)lmp/1KWh;脉冲宽度:200ms(X=CT额定值)

  可理解为,每KWh发出10/x次持续时间200ms的脉冲(x为CT额定值)。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?