技术常见问答

询问问题

电涌保护器有用于400VAC以上的产品吗?

1、对于系统电压230/400V,PR/iPRU,ST/iST都可以正常使用;

2、当系统电压大于400V时,根据Uc值的计算公式,最近的标准要求,TN-C,TN-S系统要求Uc大于等于1.15Uo计算,是可以用于460V的(1.15----460/1.732=305V),但是是有风险的,一般使用时考虑到实际使用情况,一般要求Uc要比1.15Uo大出50V以上才能安全使用。如果客户非要用于460V,是要告知客户有风险的。

3、A9系列的iPT的Uc是385V,所以iPT可以用于460V,但是iPT只有40KA,20KA两种产品,所以这两种电流数可以推荐iPT.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?