技术常见问答

询问问题

延时继电器RTA,RTB,RTC,RTH的延时时间如何设置?

延时继电器RTA,RTB,RTC,RTH的延时时间是0.1S-100小时。通过上下两个旋钮配合设置。设置步骤为:1、将上面旋钮拨到相应的时间范围;2、将下面的旋钮拨到所需的系数,上面旋钮所选时间范围的最小值乘以此系数则为最终设定的延时时间。以下图为例:1、如果需要的延时时间为60S,则将上面旋钮调到6-60S范围,下面旋钮调到10,6--10=60S;2、如果需要的延时时间为45S,则将上面的旋钮调到6-60S范围,下面旋钮调到7.5的位置,6--7.5=45S。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?