技术常见问答

询问问题

iC65能不能用在440VAC?

可以。

iC65N在440VAC下,1-4A的Icu是25kA,6-63A的Icu是6kA;

iC65H在440VAC下,1-4A的Icu是50kA,6-40A的Icu是10kA,50/63A的Icu是10kA;

iC65L在440VAC下,1-4A的Icu是70kA,6-25A的Icu是20kA,32/40A的Icu是15kA,50/63A的Icu是10kA。              

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?