技术常见问答

询问问题

ITM多功能定时开关其主要功能是什么,其输入输出通道如何对应?

ITM可以由用户编程实现对4个不同负载定时开合的分别控制。另外,它还可接入最多6个输入信号,即可通过编程直接对4个输出通道的状态进行延时通断的控制。其中每个输入通道可与多个输出通道相对应,而多个输入通道不可与单个输出通道相对应。在编程时可选择将输入“关闭”或是“启动”。当输入“关闭”时,输出通道触点的闭合或是打开按照事先已编好的程序设定动作;当输入“启动”时,输出通道可以选择在某个时间范围内按照设定的延时时间依据对应的输入通道信号的给定延时闭合或延时断开。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?