技术常见问答

询问问题

Sepam的前面板上的指示灯各代表什么含义?

Sepam的前面板上的状态指示灯为LED发光二极管,其中”on”表示为工作电源状态(有电源时为绿色);扳手指示灯表示为继电器内部故障(当发生继电器故障时为闪烁的红色,),后面的9个指示灯为主回路运行状态指示灯,标准设置时I>表示为相过流,I>>表示为相速断过流,I0> 表示为零序过流,I0>>表示零序速断过流,ext表示外部跳闸,另有一个指示灯可由用户定义为其他功能指示,0 off为开关分闸状态,1 on为开关合闸状态,Trip为故障跳闸指示。这9个指示灯也可根据用户的情况使用调试整定软件SFT2841进行重新定义,然后由SFT2841软件根据重新定义的含义打印出相应的文字信息,并且可将打印的信息重新粘贴到Sepam面板指示灯上方从而指示新的含义。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?