技术常见问答

询问问题

Sepam1000+ 20系列,40系列和现在的Sepam20系列,Sepam40系列有什么区别?

Sepam1000+是以前的提法,其中它又分为20系列,及40系列两种。
现在已将Sepam1000+取消,直接称为Sepam20系列和Sepam40系列并和新出的Sepam80系列一起,可以满足用户从最简单到最完全的各类需要。和以前的Sepam1000+ 20系列,40系列相比,I/O模块也相应有变化,以前的FAQ中有说明,请参考。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?