浏览常见问题解答

TSX17系列PLC的编程软件及电缆是什么?

发布日期: 28 十二月 2021

问题描述:

TSX17系列PLC的编程软件及电缆是什么?

所属产品线:

Modicon TSX Micro

解决方法:

TSX17使用PL7-2(订货号为TSXP1720FA)的编程软件,由于该软件使用专用操作系统的的电脑,因此一般来说使用专用的编程器,编程电缆为TSXCBB016,长度为1.6米。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。