浏览常见问题解答

[Q&A]Fupact系列包含哪些型号的产品?

发布日期: 03 九月 2019

问题描述:

Fupact系列包含哪些型号的产品?

所属产品线:

Fupact INFD

解决方法:

Fupact系列包含ISFL、ISFT、INFD三种型号的产品。

ISFT 熔断器式隔离开关 100A~630A

ISFL 条形熔断器 160A~630A

INFD 隔离开关熔断器组 40A~800A


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。