浏览常见问题解答

[Q&A]ATV61变频器的最近一次故障时的电机热状态(tHP0)的CANopen索引号是?

发布日期: 03 九月 2019

问题描述:

ATV61变频器的最近一次故障时的电机热状态(tHP0)的CANopen索引号是?

所属产品线:

ATV61变频器

解决方法:

16#202A/51    



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。