浏览常见问题解答

Video: 如何设置Powerchute Network Shutdown的关机时间?

发布日期: 22 九月 2020

问题描述:

如何设置Powerchute Network Shutdown的关机时间。

所属产品线:

管理软件

解决方法:

1、首先输入用户名和密码,登陆PCNS软件配置界面;

2、点击菜单Configure Events,找到第一项事件'UPS: On Battery',在此事件的'Shut Down System'对应的小方框中,打钩;

3、当在'Shut Down System'项下打钩时,进入下一个界面,在此界面中勾选'Yes, I want to shut down the PCNS operating system',设置市电连续停电的时间阈值,点击【Apply】保存;

4、点击菜单Configure Shutdown,设置'在关闭UPS后,是否关闭UPS'。

订阅我们:

全球官网:

https://www.se.com/ww/en

博客:

https://blog.schneider-electric.com

领英:

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。