技术常见问答

询问问题

video:如何在somachine basic软件中上下载程序?

问题描述:
如何在somachine basic软件中上下载程序

所属产品线:
M221 CONTROLLER

操作方法:
1.mini usb的方式,连接后,在电脑的设备管理器可以看到m211的控制器;
2.在试运行窗口,点击连接,选择本地设备,点击登录,点击PC到控制器;
3.以太网的方式,先用USB的方式把IP地址下载后,设置电脑的IP,同一网段;
4.在试运行窗口,点击连接,选择本地设备,点击登录,点击PC到控制器;
5.通过串口方式,通过VW3M8131将232转成USB;
6.通过usb,以太网,串口都可以上载程序;
7.在试运行窗口,点击连接,选择本地设备,点击登录,点击从控制器到PC;
8.sd卡上下载程序,只可以在同型号的PLC中复制程序;
9.编写上传的脚本,重命名
10.SD卡退出,将SD卡插入断电的PLC,上电,PWR.ERR.SD同时亮起,上载完成后,SD卡灯熄灭,PLC重启;
 
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?