技术常见问答

询问问题

video:如何实现HMI与M221的时钟同步?

问题描述:
如何实现HMI与M221的时钟同步

所属产品线:
M221 CONTROLLER

操作方法:
1.打开Somachine basic软件,编写程序,将%SW49到%SW53的变量赋值到对应的%MW变量中;
2.打开vijeo designer软件,新建项目,新建驱动程序,勾选IEC61131语法;
3.在modbus equipment01属性栏中启用对话表,点击添加,选择33设置终端时钟;
4.设置起始地址,来自于PLC;
5.在页面上放入时间和日期显示的选项框;
 
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?