浏览常见问题解答

Video: M340 PLC与ATV71变频器Modbus通讯如何实现?

发布日期: 02 一月 2020

问题描述:

M340 PLC与ATV71变频器Modbus通讯如何实现。

所属产品线:

ATV71变频器 , ATV61变频器

解决方法:

本视频介绍了M340 PLC与ATV71变频器的Modbus通讯,包括4个部分:

(1)硬件接线。RJ45接口4正5负8为公共端。

(2)变频器参数设置,包括控制参数,如设置给定1通道为Modbus,控制模式为组合通  道,以及通讯参数,如Modbus地址、波特率、格式。变频器通讯参数设置完后断电重新上电生效。

(3)Unity Pro软件的设置与编程,包括通讯端口的设置、通讯程序的编写,如读写功能块的调用、变频器DSP402流程及控制程序的编写。

(4)调试与结论。下载程序至PLC中,通过PLC动态数据表向变频器发送起动、调速和停止命令,并监视变频器的状态和输出频率。

订阅我们:

https://i.youku.com/i/UMzU3MDAyMjA0?spm=a2hzp.8244740.0.0

全球官网:

https://www.schneider-electric.com/ww/en

博客:

https://blog.schneider-electric.com

领英:

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。