浏览常见问题解答

Video: M238 PLC与ATV312变频器Canopen通讯如何实现?

发布日期: 02 一月 2020

问题描述:

M238 PLC与ATV312变频器Canopen通讯如何实现。

所属产品线:

ATV312变频器

解决方法:

本视频介绍了M238 PLC与ATV312变频器的Canopen通讯,包括4个部分:

(1)硬件接线。

(2)变频器参数设置,包括控制参数,如设置访问等级LAC为L3,给定1通道Fr1为NET,控制模式CHCF为组合通道SIN,以及通讯参数,如Canopen地址、波特率。变频器通讯参数设置完后断电重新上电生效。

(3)Somachine软件的设置与编程,包括通讯参数设置,如通讯端口的设置、通讯总线的配置,以及通讯程序,即变频器DSP402流程及控制程序的编写。

(4)调试与结论。下载程序至PLC中,通过PLC变量表向变频器发送起动、调速和停止命令,并监视变频器的状态和输出频率。

订阅我们:

https://i.youku.com/i/UMzU3MDAyMjA0?spm=a2hzp.8244740.0.0

全球官网:

https://www.se.com/ww/en

博客:

https://blog.schneider-electric.com

领英:

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。