浏览常见问题解答

Video: RE7MY13MW多功能时间继电器有哪些功能?

发布日期: 16 九月 2020

问题描述:

RE7MY13MW多功能时间继电器有哪些功能。

所属产品线:

Zelio Time

解决方法:

介绍了时间继电器RE7MY13MW功能,特性,安装方式和接线图:

1、介绍了时间继电器RE7MY13MW所包含的功能:A,C,H,W,D,Di,Qt,Qg;

2、介绍了RE7MY13MW的参数,包括计时范围,触点,电压和重量;

3、介绍了RE7MY13MW的外观,包括旋钮和LED的作用;

4、介绍了RE7MY13MW的安装方式和尺寸;

5、介绍了RE7MY13MW的A,C,H,W,D,Di,Qt,Qg功能对应的功能原理图;

6、介绍了RE7MY13MW的应用接线图。

订阅我们:

全球官网:

https://www.se.com/ww/en

博客:

https://blog.schneider-electric.com

领英:

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。