浏览常见问题解答

Video: 如何进行CVS 400-630 MN、MX分励欠压线圈的安装?

发布日期: 12 五月 2022

问题描述:

如何进行CVS 400-630 MN、MX分励欠压线圈的安装。

所属产品线:

EasyPact CVS

解决方法:

本视频介绍CVS400-630断路器分励/欠压线圈的安装过程。

主要步骤:先复位,再合闸,再按红色trip按钮,松开断路器前面盖的螺丝,取下前面盖,稍微把手柄往上拨一点,再将分励/欠压线圈装入。装上线圈以后,注意线圈的接线线径小于等于1.5mm2,扭矩要求1.5Nm。安装前面盖,拧紧螺丝固定。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。