浏览常见问题解答

Video: NSX DC PV 光伏专用断路器和负荷开关如何选型?

发布日期: 02 一月 2020

问题描述:

NSX DC PV 光伏专用断路器和负荷开关介绍

所属产品线:

Compact NSX DC 塑壳断路器

解决方法:

本视频主要介绍NSX DC PV断路器和负荷开关性能参数以及订购注意事项。

产品的组成主要包括NSX DCPV 100~250A塑壳断路器和NSX 100~500负荷开关,NSX DC PV塑壳断路器电流规格有80,125,160,200A,脱扣单元是热磁脱扣,极数只有4极,额定工作电压DC1000V,极限分断能力是10KA,安装方式只有固定式,对于NSX DCPV 负荷 开关电流等级有100,160,200,400,500A,额定工作电压DC1000V,极数只有4极,安装方式只有固定式。

订购注意事项:本体和脱扣单元不能分开订,对于断路器会标配两个带散热器的连接片,上下端子护套,而对于负荷开关产品则不标配任何附件,必须另选两个带散热器的串联连接器,必须选端子护套或相间隔板推荐选相间隔板。

订阅我们:

https://i.youku.com/i/UMzU3MDAyMjA0?spm=a2hzp.8244740.0.0

全球官网:

https://www.schneider-electric.com/ww/en

博客:

https://blog.schneider-electric.com

领英:

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。