浏览常见问题解答

Zelio RTC48温度控制器,输入温度信号说明?

发布日期: 18 二月 2021

问题描述:

Zelio RTC48温度控制器,输入温度信号说明?

所属产品线:

Zelio Control控制继电器

解决方法:

Zelio RTC48温度控制器,输入温度信号涵盖一般工业现场的温度变送器输出,即通用的热电偶、热电阻、直流电压和直流电流。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。