浏览常见问题解答

Zelio RTC48温度控制器,产品型号说明?

发布日期: 18 二月 2021

问题描述:

Zelio RTC48温度控制器,产品型号说明?

所属产品线:

Zelio Control控制继电器

解决方法:

Zelio RTC48温度控制器,具有可靠精准的性能、小巧的体积和简易的操作,能极大满足客户的温度控制需求,是一款性价比较高的产品。其产品型号组成如图所示:

 

面板尺寸:48 * 48mm(1/16DIN)

电源电压:100 - 240 Vac 或24 Vdc

输入:通用---热电偶、热电阻、直流电压和直流电流

显示:11 段5 位液晶显示器,显示3 种颜色 (绿、红、橙)

输出:1 个或2 个报警输出,取决于不同型号

通信:支持串口通讯,支持Modbus 通信 (RTC48PUNC****)。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。