浏览常见问题解答

远程中文面板VW3A1101可以控制ATV312吗?

发布日期: 04 一月 2021

问题描述:

远程中文面板VW3A1101可以控制ATV312吗,有什么要求吗?

所属产品线:

ATV312变频器

解决方法:

远程中文面板VW3A1101的固件版本必须高于V1.2IE09,才能用来控制ATV312变频器。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。