浏览常见问题解答

如何操作简易下载器VW3A8120?

发布日期: 22 四月 2022

问题描述:

如何操作简易下载器VW3A8120?

所属产品线:

ATV12变频器 , ATV310A变频器 , ATV320变频器 , ATV31变频器 , ATV71变频器 , ATV61变频器 , ATV312变频器 , ATV32

解决方法:

清除参数:同时按住上下键至少3S,指示灯由绿变红再变绿,具体如下图:

 

上载参数:按住向上键1S以上,指示灯绿色闪烁之后稳定,上传参数完成,具体见下图:

下载参数:按住向下键1S以上,指示灯绿色闪烁之后稳定,下载参数完成,具体见下图:

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。