技术常见问答

询问问题

NSX前面板手柄右边的圆形凹陷处看上去可以拧螺丝,是起什么作用的呢还是模具需要?

这里不是模具需要,是确实可以拧螺丝的,这些孔除了安装拨动手柄机械联锁附件时需用到,安装固定式挂锁附件时也需用到 。手柄右边只有一个,100-250手柄左边一个,400-630手柄左边2个。如下图。

100-250.jpg

400-630.jpg


Picture2.png 

 

Picture3.png

 

1111111111111111111111111111.bmp

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?