技术常见问答

询问问题

NSX里面SDX的五种复位模式如何理解?

断路器闭合的时候,输出SDT与SDG都会自动返回初始状态。

1,不带锁定(在RSU设定为Non latching output),与报警停止之后自动复位;

11111111111111111111.jpg


2, 永久锁定( latching output),不管报警状态如何,SDX输出按照报警状态转换而动作,并一直保持在锁定状态。需要在控制单元上按两次“OK”复位或者通过通信复位。
2222222222222222222222.jpg


3,带延时返回(Time delay),SDX输出按照报警状态转换而动作,不管报警状态如何,输出将在延时之后返回。
333333333333333333333.jpg


延时的设定范围(通过RSU软件):1~360s。默认情况下,延时时间设定值为5s。
4 ,强制在输出状态(Lock to closed),输出保持在闭合状态,需要通过通信复位。
5,停止状态(Lock to opened),输出保持在断开状态, 需要通过通信复位。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?