技术常见问答

询问问题

系统电压为1140V AC时,如何选择断路器?【外部】

有两款型号可供选择:
1、NS400 1000V塑壳断路器,额定工作电压为1150V AC,电流规格有150A、250A、400A;
2、MT/NW-H10框架断路器,额定工作电压1150V AC,电流规格有800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A、4000A。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?