技术常见问答

询问问题

XVB系列灯柱中不带灯泡的闪光单元XVBC4B*,如何选配灯泡?

XVBC4B*这种不带灯泡的闪光单元内置BA 15d灯座,可以与电压是交流24V,或直流24-48V的白炽灯泡或者LED灯泡配合使用。推荐使用闪光LED,型号为:DL1BKB* 具体型号请参考最新版本的SCDOC226-LV样本。

注:老版本的选型手册中不含闪光LED灯泡


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?