技术常见问答

询问问题

C-Bus的输入单元5104BCL、L5504AUX、5504GI有什么主要区别?

输入模块5104BCL、L5504AUX、5504GI的技术参数对比如下表所示:

产品5104BCLL5504AUX5504GI
辅助工作电源--24VDC,500mA
安装方式86底盒安装导轨导轨
输入信号无源常开触点信号干接点信号
  1. 电流信号:0-20mA,4-20mA

  2. 电压信号:0-1VDC,0-5VDC,0-10VDC,0-20VDC

  3. 输入电阻:0-0.5Kohms,0-1Kohms,0-3Kohms,数字信号

功能特点Switching、Dimming、TimersSwitching、Dimming、Timers、Remote scene triggeringSwitching、Dimming、Triggering、Enable、Measurement
备注开关连接线缆<1m开关输出阻抗最大1000ohms需要辅助工作电源

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?