技术常见问答

询问问题

将抽屉式的MT,MVS框架断路器,从“工作”位置摇出会怎么动作?在“试验”,“退出”位置可以通过面板上的分合闸按钮正常分合闸吗?

将抽屉式框架断路器由“工作”位置摇出到“试验”,“退出”位置时,断路器会分闸。但是将在“试验”位置合闸的断路器摇出到“退出”位置,断路器不会动作,还是保持原有状态。

在断路器处于“试验”“分闸”位置时,这时在弹簧已经储能,而且没有持续的分闸命令的情况下,是可以通过面板的按钮来将本体分合闸的。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?