技术常见问答

询问问题

平板式开关电源多大容量以上的有风扇?风扇运转的条件是什么?

ABL1系列开关电源功率为240W的产品内部有风扇,当环境温度高于40℃或带载高于90%时风扇开始运行。

ABL2H系列开关电源功率为200W/250W/300W的产品内部有风扇;开关电源上电风扇就开始运行。

ABL2K系列平板式开关电源250W/350W的产品内置直流风扇,电源上电风扇就启动运行,有负载的情况下风扇的转速高于空载运行下的风扇转速。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?