技术常见问答

询问问题

ABL2REM*****的替代是什么,和替代型号有什么区别?

ABL2REM*****的替代是ABL2REM*****H
主要区别如下表:

功能提升

优点

上电防指触

2011H版为所有ABL2电源产品标配端子排塑料保护盖

防止上电时误触碰端子排接线产生触电,有效提升安全性。

保护自复位

2011H版的所有产品的短路/过载保护模式更新为自动复位模式

老版的ABL2在短路、过载保护后,需重新上电复位;2011H版在短路、过载保护后,故障消失时,可自动复位。更方便。

机壳防呆孔

2011H版产品机壳安装孔均为防呆孔。

机壳安装孔位置比老版ABL2略有变化,详见尺寸图

有效解决应用现场安装螺钉长度的不同而引发的上电短路风险


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?