技术常见问答

询问问题

施耐德超声波传感器的存储和工作温度?

型号

工作温度

存储温度

XX512A1*

-20°C~+65°C

-40°C~+80°C

XX512A2*

XX518A1*

0°C~+50°C

XX518A3*

-20°C~+65°C

XX630A1*

0°C~+60°C

XX630A3*

-20°C~+60°C

XX930A1*

0°C~+50°C

XX930A3*

-20°C~+60°C

XX7F1A2*AL01M12

-20°C~+65°C

XX7K1A2*AM12

0°C~+50°C

XX7V1A1*AM12

-20°C~+65°C

详细内容参见选型手册。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?