技术常见问答

询问问题

施耐德XC限位开关的重复精度是多少?

限位开关的重复精度如下表:

型号重复精度
XCKD/P/T100万次操作循环,触发点精度为0.1mm
XCKM100万次操作循环,触发点精度为0.05mm
XCKJ直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm
XCKS直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.05mm
XCMD100万次操作循环,触发点精度为0.05mm
XCPR直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm
XCTR直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm
XCDR直动式头部进行100万次操作循环,触发点精度为0.01mm


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?