技术常见问答

询问问题

ATV61F与ATV61主要有什么区别?不支持哪些功能?


ATV61

ATV61F

功率及电压范围更有针对性

220V690V 
  0.75
2400kW

380V415V 
  0.75
250kW

过电流能力

120%/60s

110%/60s

电机控制方式

控制方式多而复杂

最主流控制方式

最大输出频率

600Hz

400Hz

通讯协议

标配Modbus & CANopen 
 
其它选配

标配Modbus 
 
其它选配

运行温度

-1050摄氏度不降容

1040摄氏度不降容

操作界面

90kW以上标配中文面板

中文面板选配

证书

CE, C-tick, GOST, etc.

CE

除此之外ATV61F还不支持以下主要功能

电动电位计和给定存储

共直流母线和AFE

编码器

逻辑输入控制预磁

点动功能

同步电机和节能模式

RP频率控制输入 ? VW3A3202扩展卡

使用“ 脉冲输入” 输入来测量电机转速

输入求和/ 输入相减/ 相乘


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?