技术常见问答

询问问题

标题ATV61变频器LonWorks通讯卡VW3A3312管脚如何定义?线路终端是如何加终端电阻?

针脚

名称

功能

1

Net A (A)   

数据接收与发送

2

Shield (S)  

屏蔽层

3

Net B (B)  

数据接收与发送

线路终端需要加终端电阻

1、 线路终端电阻需要并到Net A与Net B 之间 

2、 C1,C2:100μF>50V

3、 树形拓扑: 一个终端, 电阻值为52.3 欧;

4、 双重端接总线拓扑: 两个终端电阻(每一段的末端有一个,每一个终端电阻的电阻值为105欧)。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?