技术常见问答

询问问题

XCSPL和XCSTL系列的安全开关主要有哪些区别?

XCSPL和XCSTL系列主要有3点区别:

1、 电缆出线孔数目不一样,XCSPL带有1个电缆出线孔,XCSTL带有2个电缆出线孔;

2、 触点数目不完全一样,如下表

XCSPL

XCSTL

N/C+N/O

N/C+N/C

N/C+N/O+N/O

N/C+N/C+N/O

N/C+N/C+N/C

注意:即使是型号非常接近,但是触点数目也不一定一样。如XCSPL582(触点为1 N/C+1 N/O)和XCSTL582(触点为1 N/C+2 N/O)

3、尺寸不一样。XCSPL宽高深为30*87.5*30(单位:mm),XCSTL宽高深为52*108.4*30(单位:mm)。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?