技术常见问答

询问问题

OsiSense XG工作站的指示灯有什么状态,分别代表什么含义?

工作站有2个双色LED灯,如图所示:

1:载码体灯

工作站状态LED描述
载码体没有出现绿灯成组闪烁(循环)每组闪烁次数= 从站地址

载码体出现

绿色长亮载码体出现在检测区域,读写功能激活
红灯亮与载码体通讯错误

2:通讯灯

工作站状态LED描述
没有网络通讯桔黄工作站通电后的7S内,会按网络数据自动配置通信参数,如果没有收到配置参数,LED指示灯将熄灭,工作站恢复到存储器中最后保存的通信设置。

网络通讯

绿正通过网络发送或接收数据中
网络通讯错误

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?