技术常见问答

询问问题

XS9C4A2A1G13与XS9C4A2A1G13SCU有什么区别?

见下表:

 

XS9C4A2A1G13XS9C4A2A1G13SCU
尺寸40 x 40 x 11740 x 40 x 117
材质塑料塑料
连接方式3-wire2-wire
感应距离25mm20mm
输出类型电压信号电流信号
输出范围0~10V4~14mA
供电电压DC 24VDC 12~24V

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?