技术常见问答

询问问题

XS130BLFAL*停产了,怎么替换?

XS130BLFAL*替换如下:

老型号推荐替换型号参数描述
XS130BLFAL2XS530B1MAL2 2-线,Sn=10mm,NO,2m电缆
XS130BLFAL5XS530B1MAL52-线,Sn=10mm,NO,5m电缆
XS130BLFAL10XS630B1MAL102-线,NO,10m电缆

XS130BLFAL2/XS130BLFAL5替换前后参数基本一致,如上表参数描述,主要区别:

1、电压不一样,XS130电压为24-240V AC,XS530电压为24-240V AC/DC;

2、长度不一样,如下图。

XS130BLFAL10替换为XS630B1MAL10后参数基本一致,如上表参数描述,主要区别:

1、感应距离Sn由10mm变为15mm,

2、电压不一样,XS130电压为24-240V AC,XS630电压为24-240V AC/DC;

3、长度不一样,如下图。

XS130尺寸,a和b都为58mm

XS530/XS630尺寸,a为62mm,b为52mm 


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?