技术常见问答

询问问题

XS112BLFAL*停产了,怎么替换?

XS112BLFAL*替换如下表:

老型号推荐替换型号参数描述
XS112BLFAL2XS512B1MAL2 2-线,Sn=2mm,NO,2m电缆
XS112BLFAL5XS512B1MAL52-线,Sn=2mm,NO,5m电缆
XS112BLFAL10XS612B1MAL102-线,NO,10m电缆

XS112BLFAL2/XS112BLFAL5替换前后参数基本一致,如上表参数描述,主要区别:

1、电压不一样,XS112电压为24-240V AC,XS512电压为24-240V AC/DC;

2、长度不一样,如下图。

XS112BLFAL10替换为XS612B1MAL10后参数基本一致,如上表参数描述,主要区别:

1、感应距离Sn由2mm变为4mm,

2、电压不一样,XS112电压为24-240V AC,XS612电压为24-240V AC/DC;

3、长度不一样,如下图。

XS112尺寸,a和b均为58mm。

XS512/XS612尺寸,a为53,b为42mm。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?