技术常见问答

询问问题

门锁开关附件XCSZ27的作用是什么?

XCSZ27是门锁开关一个插片孔上盖的黑色塑料片,主要作用是防止杂物从不使用的那个插片孔进入开关内部,一个门锁开关一般有2个插片孔,方便客户挑选更合适的安装方式,同时会随产品提供一个盖板(XCSZ27),方便客户遮挡不使用的那个孔。只有客户丢失了原配的,才需要补定XCSZ27。

下图是未装和装了XCSZ27的对比图

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?