技术常见问答

询问问题

XS*M**KP340D这类PNP+NPN的接近开关能否使用XZCP1340L*或者XZCP1440L*这种连接电缆?

不能,因为这两种电缆24针脚被短接,与这类接近开关相配输出会有冲突,样本中关于XZCP1340以及XZCP1440中的“3线描述指的是3根引出线,而不是大家理解的三线制接线方式,所以不能配合使用。应该选用XZ CP1141L*XZ CP1241L*,其中2/WH---白色线NPN输出;4/BK---黑色线PNP输出。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?