技术常见问答

询问问题

带背景抑制的漫反射式光电传感器和普通漫反射式光电传感器分别是什么?有什么区别?

普通漫反射式光电传感器的发射器接收器是一体式的,发射接收器发射光束,并接收由被检测物体漫反射回来的光束,从而改变输出状态。工作过程简述如下:发射器发出光束,在没有物体在有效检测范围内时,没有光束返回接收器,传感器的输出端状态不发生变化。当有物体在检测范围内时,通过光束反射,接收器收到返回光束,输出状态发生改变。
带背景抑制的漫反射式光电传感器也是由一个一体式的发射接收器组成,实际上是一种特殊的漫反射式光电传感器,主要用在有较强反射光背景的应用环境中。因为在该种情况下,若用普通漫反射产品,由于较强的背景反射光存在,会使传感器误以为有物体靠近,从而产生误动作。而在背景抑制型漫反射传感器中,传感器可以通过反射光入射光夹角的不同来分辨被检测物体反射回来的光束和背景反射回的光束(见下图3),从而可以避免检测距离以外较强背景光的干扰而导致的误动作。
1:漫反射

2:背景抑制漫反射系统

3:背景抑制简单原理

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?