技术常见问答

询问问题

编码磁开关XCSDM3/4*****R或XCSDM3/4***M12R如何订货?

 XCSDM3/4*****R和XCSDM3/4***M12R为编码磁开关的接收器,不能单独订货,需要定一套完整的编码磁开关XCSDM3/4*****或XCSDM3/4***M12(包含接收器和磁铁XCSDMT)。

例如:XCSDM480105=XCSDM480105R+XCSDMT。其中XCSDM480105,XCSDMT可以正常供货。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?