技术常见问答

询问问题

ZCP21M12SAY这个型号是什么特点是否能替代?

ZCP21M12SAY:M12连接器上使用3个接线脚1,2,4号脚,如下左图所示:NC为1、2脚,NO为1、4脚,开闭点的一端共公共端都接至1号脚。连接器的3号脚闲置。

 

ZCP21M12:M12连接器上使用4个接线脚1,2,3,4号脚,如下右图所示:NC为1、2脚,NO为3、4脚。

 

除了上述开闭点共公共端问题外,产品产地不同,其他功能都是相同的。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?