技术常见问答

询问问题

潮湿环境或医疗场所内采用额定动作电流为10mA 6mA 的RCD是否可更安全一些?

没有必要。因为虽然不同的潮湿环境对接触电压限制有50V 25V 12V的不同要求,但区分这些

特低电压的目的都是为使通过人体的接触电流不超过30mA。因引发心室纤颤的接触电流在任

何潮湿程度的环境下都是不变的 30mA,因此为防电击致死的RCD的额定动作电流选用30mA和

选用10mA,6mA,其效果是相同的。所以没有必要在游泳池浴室等特别潮湿环境装用 10mA 6mA

的RCD.相反,太敏感的RCD反因正常泄漏电流过大而导致不必要的跳闸,带来不便甚至引起

事故。 

为此,新版《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008对旧版做了改进,即潮湿环境或医疗场所

内设置RCD时,其额定动作电流小于等于30mA即可。 

在一些特殊场合,比如泳池、浴室,安装10mA动作电流的剩余电流动作断路器可以防止人体

受到电击后,肌肉收缩发生溺水死亡等二次伤害,也可以在保障正常工作时不误跳的情况下使

用。施耐德低压终端配电系列 主要有如下两种10mA的漏电产品: 

1.漏电附件:Vigi iDPN ELE 25/40A A类(不带过压保护功能); 

2.漏电开关:iID 2P 25A AC类。 


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?