浏览常见问题解答

Video: XUPK光电传感器如何设置单链模式?

发布日期: 23 五月 2022

问题描述:

XUPK光电传感器如何设置单链模式。

所属产品线:

OsiSense XU & OsiSense XUW

解决方法:

本视频介绍了 XUPK光电传感器设置单链模式的步骤。

首先反接电源线极性,使传感器进入示教模式,所有灯闪烁后学习第一个动作,稍等片刻所有灯会熄灭,然后学习第二个动作,学习完成后灯会熄灭,然后依次学习下一个,自学习完成后关掉电源。恢复电源线极性,使传感器进入运行模式,然后根据绿灯亮起的顺序分拣操作,操作完成后所有灯会闪绿灯。如果有错误操作,红灯会闪烁。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。