技术常见问答

询问问题

请问PL7软件下带有FipIO口的控制器(比如TSXP57353,TSXP57453)可以和advantys STBNFP2212通信吗?如果可以,为什么我的PL7 4.4软件FIPIO总线上找不到Advantys STB?【 FA148982】

可以。PL7 4.4版本FIPIO总线里面是找不到Advantys STB,需要用4.5 SP5的软件才可以.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?