我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
FDM128连接多个IFE网关或Acti 9 Smartlink Ethernet如何设置通信?
所属产品线:
FDM128

解决方法:

步骤如下:

步骤

操作

1

在通信架构选择屏幕就中,选择基于 IFE 的架构或基于 Acti 9 Smartlink IP 的架构。

2

在网络内配置 FDM128 显示装置。设置以下参数:

 FDM128 IP 地址

 子网掩码

 子网默认网关

3

按“否”表示无网关。

4

手动配置最多 8 台 IFE 或 Acti 9 Smartlink Ethernet 设备。

5

按完成。