技术常见问答

询问问题

客户选择了模拟量0-10V的超声波传感器XX9V1A1F1M12和联接电缆XZCP1141L*,如何设置0-10V对应的检测距离?

这种设置必须选择自学习模式按钮XXZPB100才能实现:

1.    XXZPB100安装在超声波传感器和电缆直接;

2.    按住自学习按钮,琥珀色LED快闪,继续按住自学习按钮3s直到绿色LED等闪烁,琥珀色LED灯熄灭;

3.    放开自学习按钮,绿色LED等继续慢闪,此时传感器等待学习第一个极限位置;

4.    30s内学习需要的两个极限位置;

5.    取下自学习按钮XXZPB100,把电缆直接接在传感器上即可。

两个极限位置的自学习步骤如下:

1.    30s内,把目标物体放在位置1(模拟量对应的最小值位置),然后按下并释放自学习按钮,则绿色LED灯灭,琥珀色LED灯慢闪,等待学习第二个位置;

30s内,把目标物体方在位置2(模拟量对应的最大值位置),然后按下并释放自学习按钮,则绿色LED灯快闪3s,此时说明极限位置已经保存,传感器可以检测2个极限位置间的区域。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?